MSP430F5340用于板上的基本设计(根据来自霍尔效应传感器的模拟输入电压驱动一对LED)。 首次打开主板电源时,MSP将进入错误状态。 如果关闭并重新打开电源,MSP将正确启动,然后再打开即可正常工作。
此主板以前没有这个问题。 我注意到的一个区别是MSP430F5340上的模具修订代码从I更改为K
较旧的MSP标记是M430F5340 TI 3AI I AYH2 G4。
更新的MSP标记是M430F5340 TI 62I K C2PC G4。
查看MSP430F5340的勘误表时,我注意到的唯一可以通过电源循环修复的问题是JTAG 20,但这对于I和K芯片版本都是通用的。
我正在获取MSP430F编程器,它应该允许我查看MSP在第一次通电和第二次通电时的状态。
任何建议-也许这个问题以前出现过-都将受到欢迎。