主题中讨论的其他部件:MSP-FET, MSP430FR5969
我有一个新的主板,我计划使用BSL进行编程,但我无法让它显示任何生活迹象。 当我使用BSL脚本发送TX_BSL_VERSION 命令时,空白2311没有响应。 TXD引脚较低,因此UART似乎未初始化。 我还确保在重置后的10秒内运行脚本程序,这样它就不会超时。
下面是我检查过的事项列表:
-3.3V电源正常
-!RST高
-测试过低
-BSL脚本程序的串行输出在范围8E1 @ 9600 bps上看起来良好
还有什么我漏掉的吗? 我有两块板,它们的工作方式相同。 任何其它针脚的连接是否会阻止BSL启动?