请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TIDM-THDREADING 你(们)好
参考设计 TIDM-THDREADING 具有THD测量 值,但它不显示在LCD上。
我们是否有任何可用于此操作的修改代码或启用LCD的代码?
谢谢
Venkat
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
参考设计 TIDM-THDREADING 具有THD测量 值,但它不显示在LCD上。
我们是否有任何可用于此操作的修改代码或启用LCD的代码?
谢谢
Venkat
您好,Venkat,
我会四处看看,但我不知道有什么。
否则,您可以尝试修改emeter_basic_display.c中的一个显示函数 ,以调用以下函数之一并显示其返回值。 emeter-dlt645.c.中的片段
#if defined (volt_THD_support) tx16[9]= voltage_thd (PHX); #else tx16[9]= 0; #endif #if defined (current_THD_support) tx16[10]= current_thd (PHX);