大家好,
今天,我决定改变我的电子工作台的设置,在这种情况下,我添加了一个USB集线器,以整理计算机连接。
现在我发现,尽管我仍然可以使用启动板和CCS对MSP430进行编程,但只要它通过USB集线器,我就不能使用启动板上的模拟COM端口发送或接收UART。
有人有什么想法可能导致这种情况?
到目前为止,我尝试了:
将驱动程序从TI网站上卸载并重新安装新驱动程序,同时将其插入集线器
重新分配COM端口号
不同终端(Putty,Realterm和CCS)
从计算机上的不同USB端口运行集线器
USB集线器是2007年从电子商店购买的"Swann"品牌,类似于澳大利亚的Best Buy。 它由自己的外部电源供电。
有什么想法?
此致,
Andrew