主题中讨论的其他部件: MSP430F2618
尊敬的:
我希望ADC执行多个测量,以便配置测量周期和ADC采样时间。
这可以通过设置ADC12SHSx位和在扩展采样模式下使用ADC来实现。
对于MSP430F5438A,似乎只能使用以下选项:
ADC12SHSx ={1}:0.0
ADC12SHSx ={2}:0.0
ADC12SHSx ={3}:0.1
不能使用0.1 来触发ADC,这是否正确? 0.0 和TB 0.0 实际上并不有用,因为从8个计时器输出模式中,只有模式1,4和5才有用。
但是,它在MSP430F2618中可能存在,它具有TA.1,TB.0和TB.1。
在我看来,唯一的选择是使用TB 0.1 ,对吗? 我更喜欢使用定时器A进行此操作。
TBxCCRn寄存器是双缓冲的,可以分组,因此我想将其用于SW计时器。
此致,
Marten