This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:寻找合适的微处理器/处理器来构建简单的MP4播放器来播放存储的视频文件

Guru**** 2541890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/582390/msp430fr4133-looking-for-suitable-microcontroller-processor-to-build-a-simple-mp4-player-to-play-a-stored-video-file

部件号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他部件:TMDSK3358AM3359AM3354

您好,先生,

我正在寻找合适的微控制器/处理器来构建一个简单的MP4播放器来播放存储的视频文件。

是否有人能就TI的部件给我建议?

谢谢!

Vasantan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasanthan,您好!

    视频文件非常大,MSP430器件上的最大内存是512 KB。 即使使用外部存储器(EEPROM),MSP430s也包括低功耗解决方案,其运行速度相对较慢(最大25MHz), 因此,除非您使用较慢的刷新率(<16 Hz)和小型显示器(<QVGA),否则您将无法足够快地传输数据以正确播放视频文件。 我建议您了解TI的达芬奇或Sitara处理器系列。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您提供信息。 我将检查建议的处理器,并检查这些处理器的编码支持。

    谢谢!

    Vasantan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    我已登录TI网站。 TI已经拥有一个入门套件TMDSK3358,它具有带音频输出的LCD模块。

    它使用AM3359处理器,成本约为13.7美元/KU,我无法解释,因为我正在寻找更便宜的解决方案。

    请告诉我是否可以使用AM3354处理器来满足相同的要求。


    谢谢!
    Vasantan N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vasanthan,

    视频处理需要比MSP430产品系列提供的更快的计算速度,因此需要更昂贵的解决方案。 有关其产品的更多信息,您需要咨询Sitara处理器论坛。 C2000或TM4C微处理器还可能提供一些低级别的视频处理解决方案,这些解决方案涉及更低的成本。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这取决于您要解码的视频大小。 对于一般高清或全高清分辨率,我建议使用DM365。 DM36x具有硬件编解码器引擎。 如果分辨率更小,则可以使用AM33xx系列来执行此操作。

    您还需要使用外部DRAM作为映像缓冲区。 但是,如果分辨率非常小,则ARM33xx的内部SRAM就足够了。

    无论如何,视频解码/编码不是MSP430系列能够承担的简单任务。