This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:UART空闲0V?

Guru**** 2541920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/582405/msp432p401r-uart-idle-0v

部件号:MSP432P401R

您好! 在MSP432上是否可以将UART配置为在未传输任何内容(空闲)时输出0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UART的高度不高,因此,如果您希望其较低,则必须在未使用UART时将其重新配置为可控制的端口引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问这个问题,因为我知道Microchip的dsPIC在寄存器中有这个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低信号电平对应于起始位,或在较长时对应于中断。

    dsPIC只能反转所有UART信号(无论它是否处于空闲状态)。 MSP没有此功能;您必须使用外部逆变器逻辑门,或者可以将内置比较器连接为(慢速和耗电)比较器。