请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2755 大家好,
我正在尝试配置MSP430G2755主设备,以便与多个MSP430G2755从属设备进行通信。 由于硬件布线,我无法使用4针模式。 我尝试做的是与此帖子相关的: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/30.2862万
在该帖子的底部,提到可以通过3引脚模式实现单主/多从配置,我希望有人能提供有关如何实现这一点的更多详细信息。 我在启动时尝试初始化SPI状态机,但我似乎在SPI总线上从从属设备a,b,c得到一些交叉对话,例如,当我尝试与从属设备d对话时。 我还想在ISR中将从属选择拉低时初始化从属SPI状态机,但我的从属选择引脚在P4上,不可中断。
还有人有其他想法吗?