This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430F5529LP:开箱即用演示未在CCS云下编译。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581988/msp430f5529-msp430f5529lp-out-of-box-demo-not-compiling-under-ccs-cloud

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529LPMSP430WARE

我正在尝试使用CCS Cloud 1.6 0.0编译"OutOfBox_Emulation StorageKeyboard"(从“<TI资源中心>\Software\MSP430Ware\Development Tools\MSP-EXP430F5529LP\Demos\Out of Box Experience (Code Limited)"导入)。

在“导入至CCS云”之后,Project\Rebuild在链接步骤中生成以下编译消息:

链接>

警告#1.0366万-D:自动库构建:16.9 首次使用库"@CCS/tools/compiler/ti-CGT-MSP430_MSP430_MSP4S.1.LTS/lib/rts430x_lc_ld_eabi.lib",因此必须进行构建。 这可能需要几分钟时间。

@CCS/tools/compiler/ti-CGT-MSP430_MSP430_LTS/bincg430的异常终止16.9

qmake [2]:***[/tmp/TI_MKLIBz8oTki/obj/uni_locale.obj]已终止

Makefile:1080:目标'/tmp/TI_MKLIBz8oTki/obj/uni_locale.obj'的配方失败

(请参阅随附的完整编译器输出。)  

感谢您的任何帮助!

e2e.ti.com/.../CompilerOutput.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,B Lench,

    我只是想告诉您我可以重现此错误。 我正在CCS云团队中寻求帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cameron,
    非常感谢您的更新。
    谢谢,
    账单
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cameron,
    任何消息都将受到欢迎。

    谢谢,
    账单
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    没问题。 您似乎发现了虫子,对善良诚实。 云团队已经确定了一个解决方案,并正在实施。 我刚才要求提供完成时间的估计值。 我会让您随时了解最新情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill,
    我们将在4月3日至4日查看更改以使其生效。 我对这一拖延表示诚挚的歉意。 您是否可以等到那时,或者这是否会对您的发展计划产生重大影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cameron,
    这里没问题——我昨天晚上得到了另一个工作示例。

    谢谢,
    账单
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,
    我刚刚在CCS云中尝试了这个例子,它编译成功,所以这个问题似乎已经解决了。 我想告诉你。 :-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢卡梅伦!