主题中讨论的其他部件:OS3, MSP432P401R, MSP-FET
BSL内核接收数据包中包含的密码并解锁受BSL保护的密码
如果密码与BSL中断矢量表(位于
地址0x0到0xFF之间)。
我的问题是:如何在BSL闪存邮箱中指定总共256字节的密码? 这是哪个字段?
JTAG/SWD锁定配置? IP保护? 出厂重置密码?
JTAG/SWD锁具有4个0xFFFFFFFF密码,4个0xFFFFFFFF初始向量和8个oxFFFFFFFF安全密钥。
IPP0,1,2和3还具有密码,初始化矢量和安全密钥。
RX密码中使用哪个字段?