This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:Msp432Ripzr.

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579873/ccs-msp432p401r-msp432ripzr

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

这是Pratik Debnath(高级 嵌入式Engg)正在Msp432平台上开发一种产品。首先,它是从msp432黑色板ccsMsp.2 6.1 (xms432p401r rev b)开始的。 所有的开发都是基于该主板完成的...之后,当我切换到红板(xms432p401r rev c)时,它使用ccsRev3工作正常6.1。我还能够对我开发的主板进行编程,该主板具有带有 红板的Msp432rr rev c微控制器(xms432p401r rev c)。 但在程序多次之后,以下错误显示...

Cortex_M4_0:闪存编程器:读取硬件版本失败。
Cortex_M4_0:不再支持您的XMS432P401R材料。 我们建议您通过在www.ti.com/product/MSP432P401R上订购样品,转向生产质量的MSP432P401R/M芯片。
Cortex_M4_0:文件加载器:内存写入失败:未知错误

我知道工厂重置需要...但无法...告诉我如何重置...文档Slu597写的内容不匹配因为我没有使用外部调试器我正在使用板载调试器对我开发的Msp432ripzr板进行编程...

请帮助我...一个需要解决的问题是,在我 的红板(xms432p401r rev c)我开发的Msp432ripzr板上开发的代码没有返回,而(1)在系统中断之后... MCLK以48Mhz运行最高...在黑板上没有问题,但红板(xms432p401r rev c)  我开发的Msp432ripzr rev c板 也有同样的问题...在Systick中断后无法返回while (1)...如果中断被禁用,则返回while (1)...

请回复fast..please。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否认为问题与XDS110有关,这就是您无法执行出厂重置的原因? 您可以尝试使用旧的黑色板并使用它的调试器连接到红色板以查看问题是否仍然存在,只是为了消除XDS110。 或者,您可以更改连接速度或类型,以保留设备以进行出厂重置。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还应确保应用支持48Mhz 的正确等待状态和Vcore设置。e2e.ti.com/.../206.1821万

    请注意,对于C版芯片,等待状态可以低至'1',但仍支持48Mhz。

    此致,
    Chris