主题中讨论的其他部件:Tida-0.0386万,, MSP-EXP430G2, MSP-FET, MSP430G2202, MSP430G2303, USB2ANY, MSP430G2553
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生/女士:
我正在使用启动板使用TIDA-0.0386万远程代码对MSP 430G2201进行编程。
“On Build When I Click on Debug (在构建时单击调试)”信息如下所示。
连接到目标时出错:
找不到设备(或设备不受支持)
我已将Vcc,GND,RST和2201的测试引脚连接到启动垫J3。 我检查并确认了正确连接的Vcc和GND (在2201的14号和1号引脚上),因此RST和测试也正确连接。
我在CCS版本7和更早版本的版本6.2 中尝试了上述操作。
在CCS中,目标设备已正确配置为MSP430G2201,还配置了USB端口。
我随函附上RST波形(紫色迹线,通道6)和TEST (灰色迹线通道7)的两个快照。 两个信号在3.6 V和接地之间摆动。
我寻求您的帮助,以便了解我可能会出错的地方。
感谢您的期待。
J.A.