This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430 LaunchPad值行USB-UART在Windows 8.1 上不再工作

Guru**** 2551220 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, TUSB3410, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580102/msp430-launchpad-value-line-usb-uart-doesn-t-work-anymore-on-windows-8-1

主题中讨论的其他部件:EnergiaTUSB3410MSP430G2553

您好,

我的MSP430 LP值线路(基于MSP430G2553) USB至UART桥接器在Windows 8.1 上不再工作,但是通过CCS或Energia对MCU进行编程工作正常,但当我尝试设置UART与PC通信时,没有任何功能。 它在Windows 7中正常工作,没有任何问题,很可能是板载TUSB3410芯片的USB驱动程序问题,是否有任何已知的解决方法?,我尝试卸载并重新安装驱动程序,但没有成功。

谢谢,

卡里姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karim,

    感谢您的发帖。 如果您可以提供更多信息,我想尝试缩小您的问题范围:
    -您是在Windows 7之外的其他计算机上运行Windows 8.1 ,还是使用虚拟机?
    -您能知道您的装有windows 8.1 的PC是否有USB3端口吗? 您能否报告您使用的笔记本电脑/ PC的类型?
    -您能否在“设备管理器”的COM端口下显示主板的显示方式?

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katie:

    感谢您的迅速回复。

    -是的,运行Win 8.1 的计算机与运行Win 7的计算机不同。

    -它有2个USB 3.0 端口和1个USB 2.0 端口(东芝卫星S55),但在其中任何一个端口上都不起作用。  

    -该板显示为“MSP430应用UART (COMx)”,其中“x”是器 件管理器中的端口号和USB复合器件。  

    谢谢!

    卡里姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karim,

    很抱歉耽误你的时间-我仍在调查此事。 您提供的信息显示设备在设备管理器中至少显示出正确的枚举,因此这与我最初的怀疑不同。

    您能否提供有关您在PC端使用什么软件通过COM端口与Launchpad进行通信的信息? 您是否可以共享您使用的设置? 您是否遇到了特定错误(例如软件无法打开COM端口),或者您是否能够连接但未获得任何数据,或者数据是否只是不正确?

    此致,

    Katie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katie:

    无需担心,非常感谢您的跟进。

    我尝试使用Putty终端,Energia内置串行终端 和一个用C++编写的控制台应用程序与COM端口通信。 这三个应用程序没有抱怨端口不存在或显示任何错误消息,这意味着设备被正确枚举为CDC设备,但它不接收或传输任何内容,相同的应用程序在Windows 7下工作正常。 所以,简单地说,根本没有数据。

    谢谢!

    卡里姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karim,

    您是否在Windows 8机箱中使用USB集线器? 如果是,是否可以在没有集线器的情况下尝试? 我提出这个问题的原因是最近出现了类似的症状 e2e.ti.com/.../58.2545万

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Katie:

    否,我没有使用任何集线器,连接直接连接到PC USB端口。

    谢谢!
    卡里姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karim,

    您能否报告在Launchpad上丝印的版本号?

    此外,您是否可以尝试连接EZ-430连接器上的RX和TX UART针脚,并查看此环回设置是否适用于带TeraTerm的Win 8.1 或您一直使用的任何程序? 基本上,将RX/TX从调试器连接在一起,这样当您从PC发送内容时,也应该在PC上接收它(使MSP430完全脱离方程式)。

    此致,

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Katie:

    主板版本为1.5。
    正如您所说,我尝试直接连接TX和RX以通过终端应用程序获得回声,但没有发生任何事情,没有回声。

    谢谢!
    卡里姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karim,

    对于Rev. 1.5 ,环回壳体的连接有点令人困惑-它需要如此-您能否检查是否是这样做的?

    此致,

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Katie:

    是的,这正是我所做的。

    谢谢!
    卡里姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karim,

    我自己没有Windows 10的访问权限,但我能够让工具团队中的某个在EZ-430上工作的人员来研究这一问题-他们能够在他们拥有的Windows 10机器上复制。 他们希望您尝试确认行为是否相同:

    "我发现一件事是,当您将G2 LP连接到PC,并在~3s内通过虚拟COM端口上的终端进行连接时,调试器没有应答。 如果我在连接LP后等待超过3秒,我看不到任何问题。
    请仔细检查这是否是相同的行为吗?
    "

    所以我想他们要求你尝试插入Launchpad,等待一段时间,然后尝试通过终端程序连接,看看它是否有任何不同的行为。 您能告诉我们这是怎么做的吗? 感谢您帮助我们对此进行调查。

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Katie:

    我使用的是Windows 8.1 而不是10,调试器没有问题,直到现在还能正常工作,我可以正常地对MCU进行编程和调试,问题是我无法通过终端或任何其他应用在MCU和电路板之间建立UART通信。 即使我让主板保持连接几分钟,然后再试一次,它不会通过终端通信,而且我也测试了它是否会产生回音,正如您通过连接Tx和Rx告诉我的那样,主板上的USB芯片不会产生回音。 但是,它可以在Windows 7上正常工作,没有任何问题。

    谢谢!
    卡里姆