工具/软件:WEBENCH设计工具
根据 slau574e.pdf中的擦除引导加载程序,我尝试通过IAR 7.70 禁用BSL。
完成文档中的步骤后,我尝试通过BSL Rocket下载程序,成功,但预期失败。
现在,BSL内存将在代码下载期间不受保护,并允许用户擦除和覆盖当前BSL
--bsl-erase参数不是清除BSL的完整操作?
感谢您的任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
根据 slau574e.pdf中的擦除引导加载程序,我尝试通过IAR 7.70 禁用BSL。
完成文档中的步骤后,我尝试通过BSL Rocket下载程序,成功,但预期失败。
现在,BSL内存将在代码下载期间不受保护,并允许用户擦除和覆盖当前BSL
--bsl-erase参数不是清除BSL的完整操作?
感谢您的任何帮助。
您好,Glen:
我正在与BSL合作一段时间,所以我想了解您在这里的问题。
“根据 slau574e.pdf中对引导加载程序的擦除,我尝试通过IAR 7.70 禁用BSL。完成文档中的步骤后,我尝试通过BSL Rocket下载程序,成功,但预期失败。"
请您详细解释一下,使用BSL Rocket编程是成功的,但预期失败是什么意思? 您是否仍然成功地与BSL通信? 如果是这样,我怀疑《商业安全法》并没有真正被删除。
如果您想恢复BSL,它基本上是对信息内存进行重新编程(MSP432中的信息内存是闪存,这就是为什么我们能够对BSL进行重新编程,擦除它或使用我们自己的BSL固件进行重新编程的原因。) 在此项下,我们提供了MSP432 BSL项目
在内部,提供了BSL固件项目(但在CCS中)以及firmware /MSP432P401/CCS.000a (.txt 0000.0003 文件)下的固件映像0007.0205。
如果您仍需要进一步的帮助,请告诉我。