This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:PMM15:如何等待SVSMxCTL设置延迟(PMMIFG.SVSMLDLYIFG和PMMIFG.SVSMHDLYIFG)?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/585247/msp430f6736-pmm15-how-to-wait-for-svsmxctl-settling-delay-pmmifg-svsmldlyifg-and-pmmifg-svsmhdlyifg

部件号:MSP430F6736
主题中讨论的其他部件:MSP430F6733

您好,


我想实施PMM15变通办法,但对我来说,解释有点令人困惑。
请问您的密码是什么?


slaz346 msp430f6733勘误表:PMM15: 变通办法:

写入SVSMxCTL寄存器后必须有设置延迟
(PMMIFG.SVSMLDLYIFG = 0和PMMIFG.SVSMHDLYIFG = 0),然后输入LPM2,
LPM3,LPM4。




问:我认为我们的代码应该等待值1。 不是零。 正确吗?
 while (!((PMMIFG &(SVSMHDLYIFG | SVSMLDLYIFG)=( SVSMHDLYIFG | SVSMLDLYIFG)){}




问:在等待之前,谁将位初始化为零?
  更新SVMxCTL寄存器时,我们的代码或硬件可能会自动执行?

附注 我知道slau208, p109有参考。  -- void SetVCoreUp()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki您好,

    我们正在对此进行调查,并将尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jace,
    如能尽早作出答复,将不胜感激。 很抱歉打扰了你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南在第2.2 .3节中说明:

    如果修改了这些SVSL和SVML电源模式,或者修改了电压级别,则在SVSL和SVML电路稳定之前,延迟元素将屏蔽中断和POR源。 当SVSMLDLYST (延迟状态)读数为零时,延迟已过期。 此外,还设置了SVSMLDLYIFG (SVSL/SVML Delay Expired,SVSL/SVML延迟过期)中断标志。 如果在发生这种情况时设置了SVSMLDLYIE (启用SVSL和SVML延迟过期中断),则还会生成中断。

    因此,您必须等到DLYST被清除,或者直到DLYIFG被设置

    DLYST位由硬件自动设置和清除(仅在延迟期间设置);DLYIFG位通过读取SYSNSIV或通过软件清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki您好,

    很抱歉在此延迟,因为我正在尝试从我们的设计师那里获得有关该问题的澄清。 Clemens是正确的,因为IFG是在延迟过期时设置的,DLYST位在延迟结束时转到'0'。 DLYST位实际上通过被清除来声明IFG。 IFG位仅在软件中清除或访问关联的ISR。 我们仍在对勘误表案文进行准确的修改,并将对其进行修改以反映这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clemens,Jace,
    感谢您的意见。 非常清楚。
    Jace的意见也有助于理解。