请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR5972 大家好,
我想使用模数转换器的模拟输入,模数转换器应该在 WFP 9.4 和WFP 9.6 上 中断。 我在 单个渠道工作过。
所以我需要知道这两个通道的GPIO设置以及 这两个通道的ADC寄存器配置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我想使用模数转换器的模拟输入,模数转换器应该在 WFP 9.4 和WFP 9.6 上 中断。 我在 单个渠道工作过。
所以我需要知道这两个通道的GPIO设置以及 这两个通道的ADC寄存器配置。