This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6435:如何从代码编写器工作室调试和编程此微控制器。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/584809/ccs-msp430f6435-how-to-debugg-and-program-this-micro-controller-from-code-composer-studio

部件号:MSP430F6435

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在  项目中使用MSP430F6435。我想借助 MSP-EXP430FR4133 启动板,通过JTAG使用代码编辑器工作室对其进行编程和调试。

有人告诉我从目标设备到评估板的硬件连接

和CCS中的调试过程。

此致

直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dhanraj!

    只需断开RST并测试LaunchPad上仿真端和处理器端之间的跳线,使用RST的一些电线,然后从仿真端的接头测试处理器。 然后连接GND,如果您的目标没有自己的电源,还需连接3.3V电源引脚。 如果您的目标有自己的功率,请确保它也在3.3V左右-否则您的逻辑电平可能不匹配,过大的电流可能会流经RST并进行测试,这可能会损坏内部保护二极管。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已完成正确连接,但仍收到错误信息-
    "MSP430:连接到目标时出错:未知设备"

    此致
    直流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以上传一张照片,但您可以看到您的完整设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,问题已解决。目标板上存在硬件问题。