This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于个人监护的多参数生物信号监视器参考设计

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, TIDM-BIOSIGNMONITOR, LMP2231, TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583879/multi-parameter-bio-signal-monitor-reference-design-for-personal-monitoring

主题中讨论的其他部件:ADS1292RTIDM-BIOSIGNMONITORLMP2231TMP112

您好,

我们一直在研究个人监控的多参数生物信号监视器参考设计。  是否有任何已发布的功能,温度感应,ECG,GSR,呼吸测试结果?

此致,

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    我将您的帖子移至正确的论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tom,

    TI设计用户指南或相应的器件数据表中是否未提供您要寻找的答案? TIDM-BIOSIGNMONITOR和TMP112第9节(温度传感),ADS1292R (心电图/呼吸),LM4041/LMP2231 (2231 (GSR)等的测试结果?  我将尝试让对TI设计有更多了解的人参与其中。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    感谢您的跟进。  设计指南第9节中的测试结果主要侧重于器件不同部件所消耗的电流。  我对集成生物修补的测试结果更感兴趣。  我们正在考虑基于此设计构建几个原型,我们很好奇它的工作效果如何。  ECG,GSR,温度传感等的工作情况如何?  

    此致,

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    心电图和呼吸回路使用病人/生命体征模拟器(Fluke MedSim 300B模拟器)进行了测试。 所获得的性能与EVM和应用手册 http://www.ti.com/lit/an/sbaa181/sbaa181.pdf相当

    GSR传感器的性能更难测量,因为它更难进行模拟。 我们对几个人进行了测试,结果很有希望。 我们强烈建议您进行临床试验,以确定校准值并确定最终解决方案的性能。

    TMP112A的性能在此处列出 http://www.ti.com/product/TMP112 您也可以查看 此http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0824万

    此致,

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Daniel,太棒了。

    Tom