This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5519:USB LDO是否受到反向电压保护?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/585061/msp430f5519-is-the-usb-ldo-protected-from-reverse-voltage

部件号:MSP430F5519
主题中讨论的其他部件:MSP-FET

这似乎意味着它是这样的,因为《家庭用户指南》说了这一点  

某些应用程序可能是自供电的,因为VUSB电源由外部供电。 在这些情况下,将禁用3.3 -V LDO (VUSBEN =0)。

但我看不出来有明确的表述有反向保护。

问题1:如果我的设计通常由总线供电(因此VUSB连接到DVCC和AVCC),但在设备编程过程中应由编程工具供电,我是否需要在编程过程中防止电流回流到USB LDO?

问题2:VUSBEN重置为1。 如果我的设计是自供电的,并且我正在为VUSB提供外部3.3 V,那么在加电后,我必须将VUSBEN设置为0的速度是否有限制,以避免出现问题?  (在USB 5 V存在之前,我的草稿设计不会启用外部电源)是否记录了用于此情况的典型应用电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    您将需要设置VUSBEN =0,以允许设备自供电。 在设备启动过程中设置USB连接时,您需要执行此操作。 从VUSB上挂下来的电容器应能帮助您以这种方式摆脱这种情况。 如果您希望始终自行通电,那么在正确设置设备(设备未打开或USB设置)之前,我不会插入USB电缆。 有关详细信息,请参阅以下应用说明中的4.2 选择电源配置部分。 http://www.ti.com/lit/slaa457

    另外,有关MSP430 USB潜在电源配置的其他想法,请参阅以下白皮书。 请注意,这些图并不全面,而是给出了一般的电源配置建议。 http://www.ti.com/lit/slay026
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我认为这是我的第二个问题。

    但第一个呢? 我可以问的另一个问题是,是否有推荐的电路允许JTAG在将部署为USB总线供电设备的设备上进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >如果您希望始终自行通电,那么在正确设置设备之前,我不会插入USB电缆

    我应该指出,我真的无法控制我的用户是先插入一根电缆还是另一根电缆。
    尽管我可以将FET放入,以便在外部电源存在之前不会连接VBUS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我想这就是我的第二个问题。

    但第一个呢? 我可以问的另一个问题是,是否有推荐的电路允许JTAG在将部署为USB总线供电设备的设备上进行编程?

    [/引述]
    我看不出有什么理由让简单的事情变得更加复杂。
    您的设备预加载了USB BSL,无需额外FET即可完成代码上传。
    如果必须使用(类似) MSP-FET工具,则FET可以感应目标器件电源并在相同电压水平上工作。
    如果使用EZ-FET Lite,则它在3.3V电压下工作,与目标设备相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,

    在将设备正确设置为自供电模式之前,FET是一个防止反向电压的好主意,与首先插入的电缆无关。 如果您的方案要求您有电源线和USB电缆,则我会将USB模块配置为在由VBUS供电的内部LDO上运行。 如果VBUS不存在,您将没有USB连接,并且不需要激活USB模块。 这样,芯片的电源将与USB电源分开。 您可以使用VBUS检测中断打开/关闭USB模块以节省设备的电源,具体取决于您是否在USB模式下使用它。

    如果通过MSP-FET对设备进行编程,则不会在这种情况下使用芯片的USB部分。 这意味着您将需要推荐的外部电容器,并且在通电时,VUSB将设置为输出电压,但由于VBUS未通电,因此不会输出电压。