请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5519 主题中讨论的其他部件:MSP-FET
这似乎意味着它是这样的,因为《家庭用户指南》说了这一点
某些应用程序可能是自供电的,因为VUSB电源由外部供电。 在这些情况下,将禁用3.3 -V LDO (VUSBEN =0)。
但我看不出来有明确的表述有反向保护。
问题1:如果我的设计通常由总线供电(因此VUSB连接到DVCC和AVCC),但在设备编程过程中应由编程工具供电,我是否需要在编程过程中防止电流回流到USB LDO?
问题2:VUSBEN重置为1。 如果我的设计是自供电的,并且我正在为VUSB提供外部3.3 V,那么在加电后,我必须将VUSBEN设置为0的速度是否有限制,以避免出现问题? (在USB 5 V存在之前,我的草稿设计不会启用外部电源)是否记录了用于此情况的典型应用电路?