This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7751万A:24位ADC的外部参考引脚(Cvref)中的负载电容

Guru**** 2927460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/585161/msp430f67751a-load-capacitance-in-external-reference-pin-cvref-of-24-bit-adc

部件号:MSP430F6.7751万A

大家好,

我们将MSP430F6.7751万A用于我们的应用。

超出数据表指定值的Vref引脚(Cvref)上的负载电容有何影响?

因为在数据表中提到的负载电容为100nF (典型值),但我们在主板中连接了10uF以分离噪声。

IF如何影响24位ADC的读数?

此致,

Rajesh K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rajesh:

    请参阅数据表中表5-50的脚注5和用户指南的图28-12,了解VREF引脚(CVREF)处的推荐去耦电容为10 UF + 100 nF。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    您是正确的,但这是为10位ADC指定的,但 我要求的是24位ADC,其100nF已在表 5-39的设备数据表第52页中提到。 SD24_B电源和推荐的工作条件 另请查看注释2。

    如果 我使用的电容超出指定范围,它是否会在24位ADC转换中引起振荡???

    提前感谢!

    此致,

    Rajesh K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于输入参考应该已经是稳定的直流电压,因此增加VREF处的电容不会有问题,也不会导致任何振荡。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan Brown1 说:
    由于输入参考应该已经是稳定的直流电压,因此在VREF处增加电容不会有问题,也不会导致任何振荡。[/QUOT]

    对。 它将更改为标称去耦电容指定的参考启动时间。 因此,如果您增加电容器-启动时间也应调整。