This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2231:通过DTR将电容器重置为/RST

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/585032/msp430g2231-resetting-via-dtr-to-capacitor-to-rst

部件号:MSP430G2231

我正在努力在G2231项目中嵌入CP2102 USB到串行适配器,以允许BSL刷新新固件,而无需使用Launchpad。  虽然CP2102具有3.3V稳压输出,但在BSL过程中,让G2231由其自身的稳压器供电可能会更简单,具体取决于电路。  但这需要为CP2102提供一种重置G2231的方法,以便它可以在BSL模式下恢复。

我不能只将CP2102的DTR输出连接到/RST,因为当CP2102断电时,其所有线路都会吸收大量电流,这会使/RST引脚保持低电流。  我看到在各种Arduino项目中使用的是通过电容器将DTR连接到/RST。  这使闪存软件可以使DTR线短暂降低以启动重置,然后恢复到高电平,但没有直接直流连接。  文档说我可以在不干扰SBW的情况下将一个2 nF盖从/RST接地,但我会将其转至DTR,而在断电时,DTR实际上是接地的。  当然,我需要确保有足够的电容来克服47k电阻器,使其足够长,足以触发重置。

我的问题是,当插入USB电缆时DTR变高,或者 在启动重置后突然变高时,会发生什么情况。  理论上,这将在/RST处呈现高达6.6V的峰值。  是否认为保护二极管会将多余的电压导回Vcc?  而对于一个耗电量如此之低的芯片,这是否会导致Vcc本身的峰值超过其绝对最大值?

在我看来,唯一真正安全的方法是从/RST添加(Vcc +.2V)齐纳二极管,但如果没有必要,我肯定不会这样做。   实际上,我是否应该不用担心这样小的峰值呢?  很显然,这是为Atmels做的。  你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白你想做什么。 用于BSL接口的USB / UART桥接器已经可以重置目标设备。 端口关闭后,电桥应保持测试低电平并重置为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    触发/RST和测试模式适用于内置了BSL代码的MSP430部件,而2231没有此代码。  对于我正在做的事情,DTR和RTS在协议中根本不使用,但2231需要在 运行BSL时将其RXD线设置为高。  无论如何,我都在尝试将网桥嵌入电路中,这意味着当USB电缆未连接到PC时,网桥会断电。  当电源关闭时,如果直接连接,它将使/RST引脚接地。  3.3V,TXD和RXD线在断电时也会吸收电流,但我可以通过二极管连接它们,消除任何问题。  但是DTR到/RST更困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以为此附上示意图/图片,这将非常清楚。 我猜2231是用电池运行的,您希望有时能够通过CP自定义UART BSL更新它。 如果CP未通电,则2231和CP之间存在漏电。 如果没有任何示意图/图片,我建议使用1或2栅LVC构件(小尺寸,低成本),输入 端为2102,输出端为2231引脚的DTR/RTS。LVC将由CP供电,断电时,LVC输出将为高Z    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="zrno soli"]

    如果您可以为此附上示意图/图片,这将非常清楚。 我猜2231是用电池运行的,您希望有时能够通过CP自定义UART BSL更新它。 如果CP未通电,则2231和CP之间存在漏电。 如果没有任何示意图/图片,我建议使用1或2栅LVC构件(小尺寸,低成本),输入 端为2102,输出端为2231引脚的DTR/RTS。LVC将由CP供电,断电时,LVC输出将为高Z    

    [/引述]

    我从未在这里上传过照片。  但是的,当CP断电时,当您将外部 3.3V应用到3.3V输出引脚(TXD或DTR)时,您将获得大约9mA的电流。  RXD的电流接近13 mA。  所以关机时表现不好。  

    我在电子新闻组上得到了与您相同的建议-实际上是使用模拟开关,但我的反应是,如果我要使用另一个芯片,十六进制非反相缓冲器会更好,而且可能更便宜。  我找到的是MC74VHCT50A。  数据表清楚地表明,它对输入和输出都具有断电保护。

    我本来希望避免使用额外的芯片,但我至少要使用三个二极管和一个电阻器,甚至没有解决DTR问题。  因此,它看起来就像VHCT50A,它是一个SOIC部件,仍然可以在通孔板上使用,现在是最小,最简单和最便宜的解决方案,只需40美分。  这是假设 断电时,它在任何地方都是Hi-Z。  我将订购一些,然后了解相关信息。  IC在断电时的特性通常不是制造商会花很多心思考虑的,但也许我会幸运地了解这一特性。

    但这将为我提供具有3.3V功率的DTR,RTS,TDX,RXD和双栅极(它为每个栅极提供高达8 mA的电流,因此这是足够的)。  或者,闪烁的可能由电池供电。  任何一种方法都可以。  十六进制 缓冲器将由CP供电,因此它对电路的唯一影响USB电缆未连接时的99.9 % 将被限制为我希望是北美漏电流。

    所以我认为你是对的,我只需要放弃所有的二极管和电容器。  然后在连接USB电缆后,电脑软件只需将DTR线切换为低电平,然后再切换为高电平,以重置2231并使其进入BSL模式。

    我已经为此 编写了用于两端的所有软件,它  与建议的2231的TI自定义 BSL非常相似,只是如果PC 故意发送错误的字节作为激活字节,2231将通过发送nack来响应。  因此,PC可以像这样做几次试握手,以确保在发送正确的字节之前线路正常工作。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到的是MC74VHCT50A。  数据表清楚地表明,它对输入和输出都具有断电保护。[/QUOT]

    这一个还可以。 在关闭电源期间,在3.3V和高Z引脚上工作。

    [报价用户="George Hug],但这将为我提供具有3.3V功率的DTR,RTS,TDX,RXD和双栅极(它为每个栅极提供高达8 mA的电流,这样就足够了)。  或者,闪烁的可能由电池供电。  任何一种方式都可行。[/QUOT]

    是的,在闪存期间,设备可以由桥接器供电。 我想10 mA已经足够了,但为了确保100 % ,您可以对其进行测量。

    但是,在这种情况下,我不确定如何使用低降电压二极管将蓄电池与桥电压隔离,但非高效方式除外。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="zrno soli"]

    George Hug
    我找到的是MC74VHCT50A。  数据表清楚地表明,它对输入和输出都具有断电保护。

    这一个还可以。 在关闭电源期间,在3.3V和高Z引脚上工作。

    George Hug
    但这将为我提供具有3.3V功率的DTR,RTS,TDX,RXD和双栅极(它为每个栅极提供高达8 mA的电流,因此这是足够的)。  或者,闪烁的可能由电池供电。  任何一种方法都可以。

    是的,在闪存期间,设备可以由桥接器供电。 我想10 mA已经足够了,但为了确保100 % ,您可以对其进行测量。

    但是,在这种情况下,我不确定如何使用低降电压二极管将蓄电池与桥电压隔离,但非高效方式除外。  

    [/引述]

    在我工作的电路中,它是一个9V电池,连接到一个3.3V稳压器。  如果电源关闭,则只要通过稳压器的电流不会太多,电桥就可以为2231供电。  使用MCP1702时,我发现只有0.1 mA流回调节器接地引脚。  但我怀疑,如果9伏电源除了为调节器供电外还能做其他事情,那么更多的电流会通过输入引脚。  但作为一个一般性问题,您只需测量和查看电流的多少。  如您所说,调节器输出线路中的二极管是不可接受的,但如果 出现问题,则输入线路中的二极管可能工作。

    我觉得如果没有太多的漏电的话,桥上供电会更好。 然后断开电缆连接时,电源将关闭。  如果电池供电,事情可能会变得复杂。