请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
1.我想用ROM中的MSP432 driverlib来安装软件,我想 用RTC实现1秒的中断,但两个函数没有正确执行, 结果如下所示
(1) driverlib版本为03_21_00_05
(2) ROM版本如下(03.00 .00.10)
MAP_RTC_C_setPrescaleValue (0255);
MAP_RTC_C_setPrescaleValue (1128);
上述功能未更改RTC寄存器的值(如下图所示,RT0IP和RT1IP保持不变)
2、直接使用REGISTER时,它会像下图一样正确地显示(RT0IP和RT1IP更新正确)
所以,RTC的dirriver lib中是否有错误,或者我没有正确使用它?
如果 我错了,请教我如何 使用driverlib正确更改RT0IP和RT1IP
谢谢
KIssnLiu