This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:Captivate设计中心通信接口

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/584053/msp430fr2533-captivate-design-center-communication-interface

部件号:MSP430FR2533
主题中讨论的其他部件: Captivate - PGMR

您好,  

我正在使用 MSP430FR2533和一些Captivate按钮设计设备。 我想使用Captivate设计中心来监控和调整按钮行为。 我对目标MSP与运行设计中心的PC之间的连接有一些疑问:

  1. 哪一个UART用于在目标MCU和去饱和中心之间进行通信? 设计中心GUI只允许选择“UART”,但无法指定UCA0或UCA1。 我在设备数据表或Captivate文档中找不到任何相关文档。
  2. 我想应该使用外部USB-UART电缆将运行设计中心的PC与目标板相连接。 正确吗? 如何在设计中心指定连接MSP UART引脚的相关COM端口?
  3. 这是一个一般性问题:设计中心GUI中可选择的I2C通信接口的预期用途是什么? 如何使用I2C连接PC? 这方面可能有我遗漏的地方。

谢谢,致以诚挚的问候

Fabio Mannino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Fabio,

    您是否正在使用Captivate PGMR板与MSP430FR2533目标设备通信? 请参阅《Captivate技术指南》中的设计中心GUI -> Captivate设计中心快速入门->与目标和MSP-Capt-FR2633开发套件通信->使用HID桥接器部分,因为这些部分可以解决您的大多数问题。 Captivate - PGMR包括一个板载HID网桥,可使用连接的任何通信外围设备与Captivate设计中心进行通信。 这些外设(UCA0/1,UART/I2C)由Captivate CCS项目初始化确定。 使用Captivate设计中心需要HID设备。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    我只是在设计目标板,我在过去的演示中使用了MSP-Capt-FR2633开发套件;现在我想设计自己的主板,因此我研究了哪些硬件连接应该添加到主板,以便与运行设计中心的PC进行通信。 我现在没有套件。

    整个套件是否需要与定制板一起使用设计中心? 或者至少是 Captivate PGMR板?

    谢谢!

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fabio,

    不需要整个套件,但Captivate PGMR板是HID网桥功能所必需的,可以设计类似的FET板,但不会公开提供固件。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:  

    我阅读了你向我指出的文件, 我还有一些问题。

    • 假设我决定使用UART与编程器板通信,我将路由目标UART (我选择的其中一个)的RX,TX引脚,并将它们连接 Captivate PGMR通信连接器的桥接UART RXD/TXD引脚。 是否还需要SYNC (针脚3)和桥接器IRQ (针脚4)? 如果是,它们应连接到目标MCU的何处?
    • 我想在设计中心按一下"生成源代码"按钮,一切都能在目标MCU端正常工作,但我仍然没有在目标中指定UART。
    • 我尝试为MSP430FR2533启动一个新的测试项目,但我的代码编辑器工作室(版本:6.1 .1.0.0022万)在“新建项目”对话框的目标列表中没有FR2533条目。 我是否应该更新到更新的CCS?

    谢谢,此致,

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fabio,

    不需要SYNC和IRQ针脚。 在设计中心GUI生成波特率后,可以在源代码定义内部更改波特率。 是的,请更新至CCS v 6.2 或7.1 以获得FR2533支持。

    此致,
    Ryan