This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:唤醒后JTAG解锁问题

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739, MSP-EXP430FR5739
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/584674/msp430fr5739-problem-with-jtag-unlock-after-wake-up

部件号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430FR5739

大家好,

我有一个奇怪的问题... I`m在我的设计中使用MSP430FR5739。 到目前为止,我已成功地在正常模式下锁定和解锁JTAG,但当设备进入LPM4时,我将无法再连接调试器。 MSP唤醒引脚上的低电平。 整个过程正常工作(进入睡眠-唤醒)。 为什么无法解锁设备? 您是否知道问题所在。 I`m使用MSP-EXP430FR5739实验板。 提前感谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能与电源电压有关。 JTAG/SBW不能与1.8V上的FRAM器件一起使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压为3.3V。 问题在其他地方...值得一提的是,在原来的主板上它可以工作,但在我的PCB上它不能工作。 可能是什么问题...我遵循参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否存在VCORE引脚上的盖子?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,100nF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolai Kalchev 说:
    我遵循参考设计...[/QUOT]

    [报价用户="Nikolai Kalchev"]是,100nF。

    在EXP板上为470nF。 尝试找出您的和EXP板之间的其他区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用470nF,它是相同的。 我检查参考设计中的所有其他元素。 没有区别。 我`m想法…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    又你好。 我尝试使用LPM3模式。 它工作正常,我可以使用正确的密码解锁JTAG。 问题是为什么它不能与LPM4配合使用。 我希望能耗最低,因为我们的应用是电池供电的。 我们拥有超过5000块芯片,所以我希望这不是一个未记录的错误...