This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2433:通过轮询输入寄存器与ADC测量进行信号检测

Guru**** 2554090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578364/msp430g2433-signal-detection-through-polling-input-register-vs-adc-measurement

部件号:MSP430G2433

在我的应用中,其中一个端口被设置为输入I/O和监测信号,该信号为高(V = 3V)或低(V = 0.5 V)。根据此输入引脚MCU的状态,做出非常重要的决策。

如果 输入信号处于嘈杂状态,在精度方面,轮询与ADC测量之间的哪种方法是首选的? 如何使用软件过滤器来做出正确的决策?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhishek,

    我建议使用I/O并将引脚设置为在高到低转换或低到高转换时中断。 这样,您就可以将设备置于低功耗模式,消耗更少的电流,并且不会浪费任何周期来轮询引脚。 为了跟踪引脚的状态,一旦发生中断(例如低到高的过渡),您可以重新配置引脚以检测高到低的过渡,从而有效地跟踪其状态。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhishek,

    您是否仍需要有关此问题的帮助,或者您是否找到了要共享的解决方案?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Calab,

    很抱歉回复太晚。 我正在使用您建议的使用PIN作为中断的解决方案。

    谢谢!
    Abhishek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhishek,

    很高兴听到! 一切正常吗?

    此致,
    Caleb Overbay