This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430G2553:Msp430G2553的源代码软UART

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583420/compiler-msp430g2553-source-code-soft-uart-for-msp430g2553

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430G2

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,

我正在使用 MSP430G2553 20引脚启动板。

我想使用软件UART将它连接到PC,并为我的项目使用硬件UART连接摄像机

但是我 在编码 方面遇到了一些问题:(  

是否可以共享 MSP430 G2553的ME源代码软UART?  我现在真的需要它!  

此致,
非常感谢。
祝你度过美好的一天!

 Duc NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Duc,

    除了通过社区和BoosterPack示例为MSP-EXP430G2 LaunchPad提供的大量UART示例之外,您还可以从TI工具和软件页面 www.ti.com/.../slac485找到MSP430G2553的基本USCI代码

    UCA0应用于通过eZ430仿真器与PC进行背信道UART通信,请注意,仅支持9600或更低的波特率。 没有专用的第二个UART通道,因此您必须使用基于计时器的UART解决方案与摄像机硬件连接(请参阅msp430g2xxS 3_TA_UART示例)。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢瑞安:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan Brown1 说:
    没有专用的第二个UART通道,因此您必须使用基于计时器的UART解决方案与摄像机硬件连接(请参阅msp430g2xxS 3_TA_UART示例)。

    还有没有计时器的版本...

    http://forum.43oh.com/topic/1284-software-async-serial-txrx-without-timer/