This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:CCS6和CCS7上具有Grace的430boost-ads1118的示例代码

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/584759/ccs-msp430g2553-the-example-code-of-430boost-ads1118-with-grace-on-ccs6-and-ccs7

部件号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的专家

我的客户使用 了430boost-ads1118并尝试重建以下示例代码:

www.ti.com/.../430boost-ads1118

www.ti.com/.../getliterature.tsp

此示例代码是在CCS6和CCS7上使用Grace在5.3 下构建的,但似乎不支持。

我们在尝试重新构建时收到错误消息。

如何在CCS6和CCS7中使Grace正常工作?

或者我只能在5.3 上开发此代码?

感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jefferey:

    您是否可以在尝试重新生成项目时显示错误消息?


    MSP客户应用程序,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用CCSv7生成它,它返回以下消息,要求“生成已停止”。  

    如果要使用6.1 Studio的Grace插件进行构建,则可能需要在版本Code Composer Studio 2之前使用CCS。