This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2231:校准和勘误表BCL12问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/584383/msp430g2231-calibrating-and-the-errata-bcl12-issue

部件号:MSP430G2231

几年前,我正致力于扩展Steve Gibson的想法,以便在不使用晶体的情况下填充G2231缺少的8 MHz校准值。  基本上,VLO用作标准振荡器。  当然,VLO未校准,仅知道其近似值。  但所有重要的是,其频率 ,无论它是什么,都是稳定的,至少在短期内是如此。  当时钟设置为出厂校准的1 MHz设置时,您可以使用TimerA来计算它接管的时钟数,例如64 ACLK周期,ACLK来自VLO,然后除以8。  然后将时钟设置为8 MHz的最佳估计值,将TimerA的SMCLK除法器从1更改为8,然后查看是否在其他64个周期中获得相同的计数。  如果不这样做,您可以调整猜测,直至您这样做。

这很好。  较高的校准值不会比1 MHz值的精度好,我认为它的额定值为+/- 2 % ,但它是在特定的温度和电压下。  但对于大多数 政府工作来说,这已经足够近了。   事实证明VLO确实很稳定。  当您在同一芯片上重复执行此操作时,您将获得基本相同的结果。

我想将其扩展到12和16 MHz,并采用连续的近似算法来得出下一个猜测。  我已经在不到一秒的时间内完成了所有三个校准,并且似乎在G2231和G2452上都能正常工作。  在G2452上,我获得的值非常接近工厂值。

但是在阅读了勘误表pdf BCL12之后,我认为我的程序不应该起作用。  当我将DCOCTL设置为零,然后将RSEL步进至15 (从14),之后我反复更改DCOCTL,直到得到最好的猜测,并且我不对 更改DCOCTL执行任何其他BCL12“变通办法”。  对于G2452,下面是初始零后DCOCTL猜测的典型序列,RSEL位于15,全部为十六进制:

20,60, 80, 90, A0,  A8, AC, AE, AF, B0,  B1  (出厂值= AE)  

因为我的程序可能会被其他人使用,所以我想确保这不会对我的芯片起作用,仅仅是因为我的运气太差,而且不会撞死大量的其它芯片。  但我放弃了尝试理解BCL12文章,希望真正理解它  的人能告诉我需要做些什么,以使这篇BCL12证明。

从上面的顺序来看,我显然 需要提高差分放大器的增益。  我认为理论上应该可以用四种猜测来得出答案,也许是五种猜测。  连续近似值相当简洁。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    为了澄清BCL12勘误表,如果您要增加RSEL,请在值增加时将其增加一个值。 这在您要切换到重新发送值13之前有效。 在这里,您要按照勘误表中表格下的说明进行操作,切换到RESEL7,然后移至RESEL13。 从RESEL13,您可以将一个值向上移动到RESEL14,并将RESEL14格式移动到RESEL15。 该表主要说明了将转售价值向下移动的情况。