This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:7200:TDC1000-TDC7200EVM</s>7200

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/584467/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200evm

部件号:TDC1000-TDC7200EVM</s>7200

大家好,我在 使用MSP430F5528的TDC1000-TDC7200EVM上7200上工作。我开始使用LED闪烁,这是成功的,我喜欢继续使用LCD接口,我使用16x2 LCD,我需要像Hello world这样的设备,但我不能。请帮助我对it..ca进行编程 用于LCD与msp430f5528接口的程序或手册? 如果可以,请尽快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这是一个MSP430问题,因此我将其移至您将获得更好响应的论坛。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    字符LCD使用SPI或并行总线通信,在线社区提供了这些方法的示例。 如果您在J6上使用GPIO1至GPIO7,则似乎没有完全可用的SPI端口,因此并行通信可能是您的最佳选择。 还必须使用单独的控制引脚,因此您需要研究LCD模块的通信和定时规格,使用调试技术以及示波器和逻辑分析器屏幕截图来确定是否正确发送命令。

    此致,
    Ryan