This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5870:MSP430FR5870 's ADC输入阻抗

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/584544/msp430fr5870-msp430fr5870-s-adc-input-impedance

部件号:MSP430FR5870

您好,团队,

要与您一起检查,MSP430FR5870的ADC输入(引脚41~48)在电源开关时的输入阻抗是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南的28.2 .6.3 部分说明:

    当SAMPCON =0时,所有AX输入均为高阻抗。

    本节还介绍SAMPCON =1时输入的行为方式;CI/RI值可在数据表的表5-22中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在电源针脚未通电的情况下,请小心为针脚通电。 内部ESD二极管实际上可以打开芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nicole:

    所有端口引脚在启动时都是高阻抗输入,因此您的电阻将达到数千至一百万千欧。 e2e.ti.com/.../11.5557万

    此致,
    Ryan