This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5500:USB BSL FW升级所需的最低电压和电流级别

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/584250/msp430f5500-the-minimum-level-of-voltage-and-current-be-necessary-for-usb-bsl-fw-upgrade

部件号:MSP430F5500
主题中讨论的其他部件: MSP-TS430RGC64USB

您好,

作为标题,由于某些原因,当我的MSP430F5500进入USB BSL时,我的MSP430 的DVCC将为2.5V,最大电流可能为10mA,

进入USB BSL模式时,我的设计是否安全?

下图是我的图表的概念。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能(可选)通过USB为设备供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erik,

    VBUS输入到3.3 V LDO (默认情况下已启用)(VUSBEN =1),因此从VUSB输出3.3 电压,请参阅用户指南的图42-1至42-4。 由于二极管的正向电压降0.7 V,您可以看到DVCC上的2.5 V周围以及为MSP430F5500器件供电的附加电流。 只要外部电流消耗不超过来自VUSB的12 mA (数据表的5.44 部分),您的设计就应该是很好的。 我建议您查看MSP-TS430RGC64USB EVM,了解推荐的USB连接。

    此致,
    Ryan