This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6435:如何从代码编写器工作室调试和编程此微控制器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6435, MSP-EXP430F5529LP, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/584452/ccs-msp430f6435-how-to-debugg-and-program-this-micro-controller-from-code-composer-studio

部件号:MSP430F6435
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430G2MSP-EXP430F5529LPMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在项目中使用MSP430F6435。我想在MSP-EXP430G2评估板的帮助下,通过JTAG使用代码编辑器工作室对其进行编程和调试。

有人告诉我从目标设备到评估板的硬件连接

和CCS中的调试过程。

此致

直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dhanraj,
    请参阅MSP-EXP430G2用户指南的4.8 部分。 板载仿真器不支持MSp430F6435。 请将MSP-FET或其它具有EZ-FET接口的MSP430 Launchpad (如MSP-EXP430F5529LP)用于相同的接口。

    此致,
    Vikas Chola