This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Msp430f5507:自定义MSP430 USB BSL

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/584132/msp430f5507-customizing-msp430-usb-bsl

部件号:MSP430F5507

您好,

现在,我尝试为MSP430F5507自定义(修改) MSP430 USB BSL。

我正在处理项目,“MSP430BSL_1_00_12_00,MSP430F552x_USB”IAR嵌入式工作平台工作空间。

我认为这两个步骤是必要的,是正确的吗?

1.在选项中将产品编号从F552x更改为F5507

2.添加命令选项,“编译器:--HW_workworkaration=CPU40.
汇编程序:-v1 ",用于避免勘误CPU40

我不知道是否需要任何其他修改(例如,更改源代码等)...

有人可以回答我的问题吗?

Hiroyasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在使用另一个XT2 (TI默认/工厂版本不支持),则可以通过更新二进制代码对其进行自定义,而不会与源代码混淆。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/58.3304万/2144309#2144309</s>214.4309万 214.4309万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,zrno soli,

    感谢您的回复。

    我们希望在USB BSL开始时,从指定端口(=“WFP 5.3 ”)“输出高电压”(因为连接到的振荡器IC)
    我们的定制板上的XT2端口需要这样做),
    所以我认为我们必须修改USB BSL的源代码。

    是否有任何方法可以在不修改USB BSL源代码的情况下从指定端口输出高信号?

    Hiroyasu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,zrno soli,

    我们可以自定义USB BSL代码并执行它。 (可以使用自定义BSL更新固件)

    我们在IAR工具上构建BSL代码时遇到了问题,但可以解决。

    此社区由TI执行,因此我不想写处理的详细信息
    IAR工具。

    感谢您的回复。

    Hiroyasu