This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/SIMPLELINK-MSP432-SDK:BoostXL-传感器TI-RTOS示例

Guru**** 2539720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/584251/rtos-simplelink-msp432-sdk-boostxl-sensors-ti-rtos-example

部件号:SIMPLELINK-MSP432-SDK
主题中讨论的其他部件:MSP432P401RBOOSTXL-传感器

工具/软件:TI-RTOS

早上好,

我正在尝试在 SimpleLink MSP-EXP432P401R上找到示例"BOOSTXL-传感器_TI-RTOS_ SensorGUI_MSP432P401R",但是它没有显示:

您是否知道如何让此示例出现在此处?

谢谢!

卡门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡门

    感谢您指出这一点。 我相信我们在资源管理器中缺少一个链接。

    如果您进入传感器BoosterPack上的软件下载页面,您可以在Download Folder>Firmware>Source下找到RTOS变量

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    请告诉我,这是否解决了您当前所需的问题。 我们将努力在未来的云更新中包含此内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Evan:

    感谢您的回复。

    实际上,我记得RTOS示例是在云下,但是更新后,我注意到它不再存在。 这是不幸的,因为从zip文件导入示例并不像从云中导入那样简单,因为存在一些编译器和链接器路径问题。 无论如何,谢谢你们的帮助:)

    卡门。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡门

    对此造成的不便,我们深表歉意! 我将确保在下一轮更新中修复此问题:)