工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用MSP430F5529的UART,并且能够在终端上传输一个字符。 现在我正在从传感器读取温度数据,该值存储在tempCelcius中,如下面的代码所示。我得到的值是31.25 ,我希望使用UART在终端上显示此值,那么我应该如何继续 使用代码来显示温度 数据。
void ADXL362_ReadTemperature (void) { P3OUT &=~BIT2; SPI_RW(0x0B); SPI_RW(0x14); tempdate[0]=SPI_RW(0x00); ///temp数据 tempddata[1]= SPI_RW(0x00);//temp data [1]= tempddata[1]<8; adddata = tempddata[1]+tempddata[0]; tempdesisel= adddata * 0.065 ; }
请帮我解决这个问题
谢谢!
Pratiksha bhuta