This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:MSP-EXP432P401R

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581839/ccs-msp-exp432p401r-msp-exp432p401r

部件号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用DMA内存分散收集模式进行数据传输。 是否有使用散点收集模式在adc14通道和阵列之间传输数据的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yogyata

    示例数据库中目前没有可用于散点收集的示例。 但是,我有一个示例可以为我自己的应用程序执行相同的操作。 如果您能描述您的计划,我可以看看我的示例是否合适,或者是否可以建议一些修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Amit。 感谢您的回复。 我意识到我不需要立即收集散点信息。 我正在尝试解决其他一些问题;使用dma ping pong和fatsd。 你知道我是否可以在main()函数中使用fatsd函数,如fopen,fwrite等,并且完全避免使用任务函数(Taskfxn)?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yogyata

    避免执行任务将会阻止使用SDK的功能提供线程化应用程序的使用,这样,只要有数据可供写入,任何任务都可以张贴数据,写入线程就可以允许正确的资源分配