This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F148:搜索显示问题的解决方案

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/584154/msp430f148-searching-a-solution-for-a-display-problem

部件号:MSP430F148

你好
我们的系统配有MSP430F148,它与飞利浦聚酰胺显示屏配合使用。
>>飞利浦编号332.2161万 2.3352万;总线接口可能为I²C Ω。
面板:47 mm / 1.8 ”聚酰胺单色编号:32.4004万 13-A03 <<

使用几年后,此显示屏将变得不可读。
因此,我们正在寻找替代产品。 以前的开发人员不再可用。

因此,我们正在寻找能够为我们提供以下解决方案的人员:

a)备用显示屏
B)允许连接到另一显示器(OLED?)的适配器。
C)代码更改,将显示输出到可用显示...

您好,H.Dorsch

可能的沟通语言为德语或英语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H.Dorsch您好!

    TI不开发OLED,MSP430团队除了提供外部社区提供的功能之外,也不专门提供显示建议。 如果您在使用MSP430F148设备时遇到任何问题,或者在移植新解决方案时遇到通信困难,请随时向本论坛发布您的技术问题。

    此致,
    Ryan