This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:ESD等级

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/584185/msp430g2755-esd-rating

部件号:MSP430G2755

您好,

我想知道上述微控制器(MSP430G2755)的ESD等级是多少。 数据表中未提及ESD等级。  

此致,

Uvaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uvaraj您好!

    MSP430器件的额定人体模型(HBM)为ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 +/- 1000 V,荷电器件型号(CDM)为JEDEC规格JES22-C101 +/- 250 V。 有关详细信息,请参阅MSP430系统级ESD注意事项应用报告(SLAA530): www.ti.com/.../slaa530.pdf

    此致,
    Ryan