This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FRAM的直接存储器存取

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583261/direct-memory-access-of-fram

主题中讨论的其他部件:MSP430FR5969HiBenjamin,


MSP430FR5969是否提供FRAM的直接存储器访问?

如果是,如何访问FRAM?


谢谢。

此致,

Yu-Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,于珍,

    我将此问题移至MSP论坛,以便他们可以解决您的问题。

    此致,
    Ben M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,您好!

    感谢您移动此线程! 非常感谢。 稍后我会看看余晨的问题和答复。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,于珍,

    可以,您可以直接访问MSP430FR5969上的FRAM。 要完全了解FRAM与闪存和RAM内存的比较情况,请通读 MSP430TmFRAM技术–操作方法和最佳实践 应用手册。 它包含有关FRAM是什么,它有何不同以及如何有效使用的非常详细的信息。

    本应用手册的第2部分非常好地总结了FRAM。

    希望这能有所帮助。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    感谢你的帮助。 如果我在本表中有任何问题,我将在此处留下我的问题。

    此致,
    Yu-Chen