This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET的接口问题

Guru**** 2539720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583485/msp-fet-interface-issue-with-msp-fet

部件号:MSP-FET
主题中讨论的其他部件:MSP430G2553

尊敬的先生/女士:

IM在使用较新的MSP-FET闪存和仿真工具将闪存图像下载到MSP430G2553设备时遇到问题。 运行Windows-10的IM已检查接口连接,它们都已签出。

我已卸下nReset线路上的所有电容器,但仍然没有卸下任何电容器。 IDE编译并检测FET工具,但我不断收到以下错误:

2017年3月23日20:18:21:使用许可证:独立许可证-用于德州仪器(TI) MSP430的IAR嵌入式工作台,8K KickStart Edition 6.50
2017年3月23日20:18:22:固件版本3.8 .0.2
2017年3月23日20:18:22:接口dll版本3.8 .1.0
2017年3月23日20:18:27:未知设备:(OpenDevice), Device=MSP430G2xx3, PwLength=0x0
2017年3月23日20:18:32:致命错误:找不到设备(或设备不受支持)会话已中止!

有人能帮忙吗? IM不熟悉MSP设备本身。 欢迎您提供所有帮助

此致,

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jean!

    您能否解释一下FET与MSP430G2553之间的连接?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    感谢您的回复,

    使用GND (针脚9),TEST (针脚8),RST (针脚11)和Ive将目标Vcc连接到针脚4,通过'SIY BI'接口连接到处理器。 我已经检查了编号是否正确,并且可以测量引脚9和2之间FET的3.3V电压。
    从那里,它通过TI MSP-FET闪存/仿真工具到达运行windows-10和IAR IDE的PC。
    有什么想法?

    此致,
    Jean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将FET的引脚1 (TDO/TDI)连接到MSP的RST,并将FET的引脚7 (TCK)连接到MSP测试。 GND为针脚9,当目标上有电源时,使用FET的针脚4感应电压,否则使用针脚2从FET为MSP供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    我已尝试按照您的建议实施,但没有成功。 我在RST线路上放回了100k上拉电阻器,它具有100pF接地盖。 除此之外,所有的一切都直接通过MCU。 有什么建议?

    Rgds
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我还升级到了IAR IDE的版本7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我是否应该拆下上拉电阻器? 我曾尝试将这一目标降低到5万,但仍然没有运气。 请注意编译器的输出

    2017年3月24日星期五16:53:56:IAR嵌入式工作平台7.10 1 (C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0 \430\bin\430proc.dll)
    2017年3月24日星期五16:53:56:使用许可证:独立许可证-用于德州仪器(TI) MSP430的IAR嵌入式工作台,8K KickStart Edition 7.10
    2017年3月24日(星期五) 16:53:57:固件版本3.9 .2.15
    2017年3月24日(星期五) 16:53:57:接口dll版本3.9 .2.15
    2017年3月24日星期五16:54:00:未知设备:(OpenDevice),设备=MSP430G2xx3,PwLength =0
    2017年3月24日(星期五) 16:54:09:致命错误:找不到设备(或设备不受支持)会话已中止!
    2017年3月24日星期五16:54:09:IAR嵌入式工作平台7.10 1 (C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0 \430\bin\430proc.dll)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean Orhan 说:
    我在RST线路上放回了100k上拉电阻器,它具有100pF接地盖。[/QUOT]

    建议的值为47k和2n2,无论如何,100k和100p的组合不会是问题。 您是否有电路示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    请参见所附电路:

    它从MCU接口电路通过FPC连接器(图)到达MSP-FET。 我已经将MCU引脚到MSP-FET引脚的所有连接都进行了蜂鸣处理,使用板电源而不是MSP-FET电源(引脚4)似乎是正确的。 此后,我还将100k上拉减至47k,并从重置线路上拆下100pF盖。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的原理图中,RST处有一个100N电容器-如果填充,该值将太大。 顺便说一下,很棒的冲浪板 虽然我使用更长的电缆进行编程,但有些人遇到过长电缆的问题-您是否有更短的电缆,或者您是否能够将一些电线焊接到更靠近MSP的位置? 例如,在TP6和TP8上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    谢谢,是的,我是一个完美的主板布局专家。 事实上,我已经从重置线路中移除了所有电容,并将10k更改为47k。 我会按照您的说法尝试焊一些电线,然后将结果反馈给您。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dennis,

    我已经按照您的建议尝试了直接焊接线,但遗憾的是没有任何乐趣。

    在这一阶段,由于最后期限即将到来,我相当绝望。 您是否认为安装CCS IDE并尝试使用可能会有所不同? 我唯一能想到的是T.I工具和IAR IDE之间存在一些奇怪的脱节,这是否合理(如果不是,请告诉我)?  

    我也在网上看过,但是关于Spy-Bi线的工作原理,有很多令人困惑的信息,在一个原理图中,它显示了330R电阻的增加(我试过,但没有成功)。 欢迎您提供所有帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Jean Orhan]事实上,我已经移除重置线路中的所有电容,并将10k更改为47k。 我会按照您的说法尝试焊接一些导线,并将结果反馈给您。[/QUOT]

    带有非标准电线/连接器的长电缆只能在较高的SBW速率下解决问题,而不能在低速下解决问题。 但在您的情况下,这是无关的,因为FET根本无法检测(OpenDevice函数)目标设备。 我猜连接错误,可能是混合测试/重置线路,或在芯片下连接在一起。  

    Jean Orhan 说:
    我也在网上看过,但关于间谍-双导线的确切工作方式,有很多令人困惑的信息。

    MSP-Debug堆栈(由FET使用)是开放源代码(http://www.ti.com/tool/mspds),还有slau320,您可以在其中找到SBW描述/软件。 您可以通过重置/测试行(打开/获取设备期间目标设备的答案)按范围检查正在进行的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,谢谢!

    我将看看MCU焊接,实际上是更换它。 感谢FET数据的链接,我将回顾。

    此致,
    Jean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将了解MCU焊接,实际上是替换它。 感谢FET数据的链接,我将回顾。[/QUOT]

    只需将MCU从板上取出,尝试将其直接连接到FET,如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所拥有的QFN外壳可能很棘手,但可以订购DIP样品或其他产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我发现MSP-FET是问题所在。 当我连接到launchpad并尝试它工作时(??)
    我不明白为什么MSP-FET AUDI167失败。 是否存在某种可能损坏的方法?