This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从TI MCU开始

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S-LAUNCHXL, MSP-EXP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583911/starting-with-ti-mcus

主题中讨论的其他部件:CC3220S-LAUNCHXLMSP-EXP430FR2311LAUNCHTXL-F2.8027万

您好,如果我在错误的地方发布,很抱歉。 我想开始使用TI MCU进行开发,但我真的不知道需要启动哪些硬件(不包括CAP,电阻器等)。 我有一些关于pic MCU的经验,我真正需要的唯一硬件是PICkit。 是否有等效的TI PICkit?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Daniel。 TI制作了用于此目的的LaunchPad系列开发板。 您可能想从其中一个开始,因为他们拥有您所需的一切。 MSP-EXP430G2 是最基本的,也可能是最佳的启动方式。 但有一整套的主板价格非常合理,非常适合入门。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不同意G2 LP,它仅支持G2系列,不可更新,并且支持有限。 任何具有EZ-FET Lite板载的LP均为开放式软件/硬件,可更新并支持所有MSP430 SBW器件。 例如,5529 LP比G2 LP更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我来看看MSP。 能否使用 MSP-EXP430G2 与SimpleLink和C2000 MCU配合使用? 因为它们是我想要切换的原因(更适合于简化而不是C2000)。

    *EDIT*

    我看了一下简化链接LP,发现 MSP432P401R 现在的问题是我可以对其他类似的简化链接MCU进行编程吗? (我假设主板中的xds110-et是MCU的编程)。 我问这个问题是因为我得到的印象是LP就像阿尔杜诺斯,这是我不想要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    如果您的应用需要无线通信,SimpleLink MSP432将是您的最佳选择。 但是,这确实取决于您的设计要求。 请随时在此处分享,我们可以让您知道微控制器或其他产品是否更适合。

    在您的第一篇文章中,您提到了PICkit,它是Microchip设备的电路内调试器。 XDS110是MSP-EXP432P401R LaunchPad上的板载仿真器/调试器。 您可能有兴趣知道我们的CC3220S-LAUNCHXL主板具有相同的XDS110板载仿真器。

    如果您只需要一个基本的微控制器,请查看我们基于FRAM的MSP-EXP430FR2311 LaunchPad。

    希望这能有所帮助。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    如果您希望使用C2000,则应考虑使用LAUNCHXL-F2.8027万 (用于Picolo-C2000系列的启动板)。 现在,对于Simplelink,您正在考虑哪个系列? MSP432/CC31xx/CC32xx/CC13xx/CC26xx ..

    SimpleLink包括上述所有系列,我们为 每个系列提供非常经济实惠的Launchpad。

    此致,

    Vikas Chola