This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:是否需要在INFOA中具有有效的字段长度和校验和?

Guru**** 2592310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583714/msp430g2553-any-need-to-have-valid-field-lengths-and-checksums-in-infoa

部件号:MSP430G2553

我想将INFOA的空白部分用于BSL启动代码。  但它一直到最后一个字节,因此虽然所有校准数据都将保留在其所在位置,但通常用于数据类型,字段长度和校验和的字节将被我的代码覆盖。  您认为这会导致任何问题吗?  我认为我从未见过真正使用该信息的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    校准数据可供您自己的应用程序使用;启动代码和硬件本身都不使用该数据。 如果您删除TLV结构,则只会影响期望它们存在的应用程序。

    您也可以从INFOA中删除所有校准数据,并将其直接存储在您的应用程序代码中。 只要您不使用试图使用它的正常应用程序,此操作就会有效。