This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:MSP430FR5739实验板#39;s板

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/582751/msp430fr5739-msp430fr5739-experimenter-s-board

部件号:MSP430FR5739

你(们)好

我正在斯里兰卡信息技术研究所使用MSP430FR5739实验板教授嵌入式系统工程。 我想设计一个实验室课程来说明eUSCI在与Windows超级终端通信中的使用。 是否有人可以指导我使用应用说明或项目工作示例.. ?。 非常感谢您的帮助。 谢谢你

Thilesh。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Thilesh!

    可以在产品网站上下载控制器的代码示例。 谈到超级终端时,我想您要使用USCI模块的UART。 有两个示例也涉及UART:

    • MSP430FR57xx_uscia0_UART_03.c                   USI_A0,超低功耗UART 9600回波ISR,32kHz ACLK
    • MSP430FR57xx_uscia0_UART_04.c                   USI_A09600 UART外部环回

    它们是一个很好的起点,以便对工作原则有一个了解。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dennis

    再次感谢您的支持。 我将从这个开始

    Thilesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好

    我使用的是MSP430FR5739实验板。 我想使用PuTTY终端与主板通信。 将使用USB连接板和PC,我们已使用USB在CCS中对代码进行编程和调试。 有人能告诉我这是可能的吗? 谢谢你

    Thilesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,你可以这样做! EVM还在器件管理器中提供了一个虚拟COM端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dennis

    我正在尝试在PuTTY终端上获取一些信息。 我根据COM端口配置了PuTTY,波特率设置为9600。 我使用了示例"MSP430FR57xx_uscia0_UART_03.c"中给出的代码。 我没有对主板上的跳线进行任何更改。 我无法在putty终端中键入任何内容,并且没有回声。 请帮我解决这个问题,再次感谢您的指导

    Thilesh