主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529LP, MSPWARE
问候,
我有MSP-EXP430F5529LP板。
我已使用“导入到CCS云”来导入“<TI资源浏览器>\Software\MSPWare\Development Tools\MSP-EXP430F5529LP\Middleware\USB Developer's Package\Example Projects\CDC (虚拟COM端口) Examples"\C0_SimpleSend"。
项目似乎已成功编译。
我认为项目"运行"是正确的-它会在多次对话/弹出窗口后自动停止。
运行后,在“设备管理器”“其它设备”下有一个名为“MSP430-USB示例”的新设备。 设备图标带有感叹号,Windows将显示信息“Device Driver Software was not successfully installed (设备驱动程序软件未成功安装)”。
我想这个例子在Windows 10下在家里也能正常工作。 在Windows 7/64位下出现问题。
是否存在我应该检查其正确性的INF文件?
感谢您的任何帮助。
后续:在寻找INF文件后,我找到/安装了“C:\ti\MSP430USBDevelopersPackage_5_10_00_17\MSP430USBDevelopersPackage_5_10_00_17\MSP430_USB_Software\MSP430_USB_API\Examples\CDC_virtualCOMport\C0_SimpleSend\USB_config\msp430_ti_signed.inf"”
...现在,在“端口(COM和LPT)”下看到一个运行正常的“TI MSP430 USB”器件(我的应用程序在打开时遇到了问题...)
跟进:阅读时间戳!!!
... 我不确定发生了什么变化,但似乎我的应用程序能够可靠地打开并读取COM端口。
请注意以下示例Main.c中的注释
"
*只需构建,运行并连接到USB主机。 运行终端应用程序
并打开与此设备关联的COM端口。 (在Windows中,选中
*设备管理器。) 应每秒显示一次时间。
"