This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2231:在WFP 1.1 上为TimerA设置SEL时的下拉电阻

Guru**** 2391165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583643/msp430g2231-pulldown-resistor-when-sel-set-for-timera-on-p1-1

部件号:MSP430G2231

我只需要确认,当使用WFP 1.1 作为TimerA捕获输入时,允许启用上拉或下拉电阻。  所以如果我开始使用WFP 1.1 作为正常的I/O输入和下拉电阻,然后将SEL位设置为高,并将引脚用作CCI0A输入,那么下拉电阻器将保持启用状态。  是这样吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第32页上的示意图显示P1REN.1位直接启用下拉电阻器。

    要了解设备是否实际与该原理图相对应,您必须对其进行测试。