请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 主题中讨论的其他部件:TDC7200EVM
您好,
我们正在以40KHz的速率从连接到MPS430F5529的TDC7200EVM读取数据,并将其推入UART。 但是,UART中有许多数据丢失
SMClock设置为4MHz,波特率为3.84万。
我们正在以长度为7的字符串从TDC传输时间差。我们正在像98 % 一样丢失数据。
我们正在考虑提高时钟速度和波特率。 但是,这有什么限制?
您可以推荐的任何其他技巧?
非常感谢,
Jeeva