This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430FR6989 RTC的电池支持?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583354/msp430fr6989-battery-support-for-msp430fr6989-rtc

部件号:MSP430FR6989

您好,

是否有人知道如何将MSP430FR6989与电池配合使用以支持RTC?  其他MSP430微处理器支持电池的VBAT电源输入,但MSP430FR6989不支持。  其意图似乎是,一旦在RTC中设置了时间和日期,就一直为MSP430FR6989供电。  如果每次断电,则当前时间和日期都会丢失。

因此,要将电池添加到使用MSP430FR6989的设计中,必须将电路置于MSP430FR6989的外部以支持电池。  这是正确的假设吗?

提前感谢您对此提供的任何帮助。

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adam:

    这是正确的,MSP430FR6989没有内部电池备用系统,因此必须为该应用提供外部电源切换电路。 请记住,在断电期间,FRAM中存储的值不会丢失,但RTC在这些情况下不会继续工作,因此任何恢复的时钟信息都不会是最新的。 但是,它们可用作时间戳,以识别断电时间。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    感谢您对我的问题的回答。 您确认了我的想法,即需要外部电池电路才能使用MSP430FR6989中的RTC,以便在断开主电源时保持其运行。

    谢谢!

    亚当
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI提供一系列电池备份切换IC,您可以使用这些IC来完成此应用: http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/supervisor-reset-ic-overview.page 

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ryan。 我们将研究是否可能使用您指定的TI IC。 感谢您的帮助!

    亚当