This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430FR698.9105万C扩展温度范围器件的可用性

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583352/msp430fr6989-availability-of-the-msp430fr6989-105c-extended-temperature-range-device

部件号:MSP430FR6989

您好,

是否有人知道MSP430FR698.9105万C扩展温度范围器件的可用性?  在数据表中,温度范围T =-40C至105C 被列为可选温度范围。  例如,DigiKey中仅列出-40C至85C部件。

提前感谢您的帮助。

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adam:

    是什么让您相信有具有105C功能的MSP430FR6989设备? 当前没有具有此工作温度范围的MSP430 FRAM增强产品,您可以使用产品选择器工具( www.ti.com/.../products.page)来确认这一点

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    感谢您的回复。

    在MSP430FR6989数据表(修订版 C,2017年3月),我看到列出的可选温度范围:S = 0C至50C,I =-40C至85C,T =-40C至105C。 此外,扩展温度范围也列为可选:附加功能:-EP =增强型产品(-40C至105C)和-HT =极端温度部件(-55C至150C)。 注:所有这些信息均可在第162页找到。

    但是,您说的没错,-40C到105C的零件没有显示在产品选择器工具中。 我们将在设计中使用扩展温度范围部分(如果可用)。 可能是特殊订单零件。 我们的产量可能不足以满足特殊订单。

    谢谢!
    亚当
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    第162页的注释指出,图中并未显示所有列出的功能/选项都适用于给定的设备或系列,此处的情况当然是如此。 扩展的温度范围设计需要特殊的订购,生产量也需要相当高。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:


    非常感谢您的帮助。  非常感谢。

    您确认我怀疑105C部件不可用。  非常感谢!


    亚当