This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:闪存数据的一部分删除和添加

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583481/msp430g2553-portion-of-flash-data-deleteing-and-adding

部件号:MSP430G2553

大家好...

我正在使用msp430g2553控制器来执行与标签1.5693万 detection.it相关的一个RFID项目,现在工作正常。我正在将标签uuid存储到闪存段B中的一个。我怀疑是否可以删除/擦除内存部分(我希望删除) 部分或数据)。

提前感谢...!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Venkat!

    您可以写入闪存的某些部分,但只能在闪存为空(设置为FFh)后写入一次-您不能覆盖数据。 您也不能擦除闪存的某些部分,只能擦除整个片段。 如果要更改闪存中的现有数据,则需要一个(用于MSP430G2553的信息存储器) 64字节的缓冲区来将整个数据段读入缓冲区,更改缓冲区中的数据,删除闪存段,然后将缓冲区写回空闪存。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的宝贵反馈! 我会试试这个,然后再找你。。。